This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 无法正常工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586676/tpa3255-pbtl-cannot-work

器件型号: TPA3255

大家好、E2E 专家:

我使用 TPA3255 的 PBTL 模式构建 480W 音频放大器。 上电时、无信号输入到 TPA3255、PVDD = 48V、GVDD=TPA3255 VDD = 12V、DVDD=3.3V、AVDD=7.74V、 VBG= 1.2V、 引脚 CLIP_OTW 保持低电平、引脚故障引脚保持高电平。 当 TPA3255 的差分信号输入时、CLIP_OTW 保持低电平、TPA3255 无法工作。 请帮助检查原理图。

4_PA1.pdf 

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图未显示直流阻断电容器。 这些是正常运行所必需的。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 IC 上安装了散热器?
    我想当 TPA3255 在没有信号输入和未连接散热器的情况下保持在故障状态时、我之前就遇到了这个问题