This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:热问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583064/tas5825m-thermal-issue

器件型号: TAS5825M

尊敬的团队:

客户电路板上存在 TAS5825M 的热问题。 请查看下面的附件、并告诉我您推荐的解决方案。

放大器 PCB GERBER.zip 

TAS5825M 热性能 issue.pdf 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您能否检查 故障寄存器以查看在此热问题期间是否发生了任何故障?

     是否仅在没有音频输入的情况下才会出现此问题?  

    1.散热问题。

    器件将始终在播放模式下输出 PWM。 除非器件设置为 Hi-Z 或 SLEEP/DEEPSLEEP 模式、否则您将看到输出切换。  

    2. PCB

    查看布局后、我将在此处提供更多反馈。  

    3.电感器电流额定值

    这取决于您的推送输出功率和负载条件。 选择电感器 时应确保 LC 滤波器在正常工作条件下不会饱和至接近零电感。 电感器额定值应高于应用中的峰值电流以避免饱和、最好有一些裕度(如 20%)。  

    4.散热过孔

    从散热焊盘到 GND 应该有更多过孔、 这将 有助于将 热量传递到接地平面。 以下是布局指南中的一个片段:

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您能否以其他格式或 pdf 格式提供布局? 我无法打开这些 Gerber 文件。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    让我与客户核对您的请求并进行更新。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    我得到了一个更新的 gerber 文件,没有问题。 请重新检查。

    e2e.ti.com/.../AMP_2D00_PCB_2D00_GERBER_2D00_METAL.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    他们能否以非 Gerber 格式或 PDF 格式中至少包含版式片段的格式发送此信息? 我无法打开这些 Gerber 文件。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    我获得了客户用于布局审核的 pdf 文件。 请查看下面随附的文件和其他问题。

    e2e.ti.com/.../TAS5825M_5F00_AMP_5F00_PCB.pdf

    e2e.ti.com/.../TAS5825M-thermal-issue_5F00_2.pdf

    [报价 userid=“488009" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583064/tas5825m-thermal-issue/6098724

    您能否检查 故障寄存器以查看在此热问题期间是否发生了任何故障?

     是否仅在没有音频输入的情况下才会出现此问题?  

    [/报价]

    此热问题期间不会发生任何故障、并且此问题发生在音频输入和没有音频输入的情况下。

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    所以、为了确认器件的功能正常、他们只是想改善散热性能。 放大器关闭时是否也会出现此问题? 这是在一个板上还是多个板上?  

    其他问题

    PVDD 的陶瓷电容器的建议 ESR 值是多少?

    关于 PVDD 去耦电容器的 ESR、没有完全建议、但通常最好使用较低的 ESR。 此应用手册详细介绍了: https://www.ti.com/lit/an/slyt199/slyt199.pdf 

    2.数据表中显示自举电容器使用 0.47uF。 自举电容值对 TAS5825M 的热性能是否有任何影响?

    充电/放电时、电容器会发热。 尽可能降低 ESR 有助于尽量减少发热。  

    3.缓冲电路用于客户的电路板。 无论是否有、是否有任何影响?

    缓冲电路会耗散一些功率并增加板上的热量产生。 除非出于 EMI 目的而需要这样做、否则他们也许可以在没有这样做的情况下进行测试、以查看热问题是否有所改善。  

    4. LC 滤波器的电容器使用陶瓷电容器。 使用薄膜电容器而不是陶瓷电容器时、是否有任何影响点?

    在热产生方面、ESR 越低、耗散的功率越小。 通常、陶瓷电容器的 ESR 比薄膜电容器低。  

    布局问题

    如果您可以提供.brd 或其他格式来识别有用的引脚/网、则很难以这种格式查看布局。  如果没有按比例参考、则无法提供有关布线宽度的反馈。  

    此致、

    Sebastian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    所以、为了确认器件的功能正常、他们只是想改善散热性能。  器件的功能没有问题、他们只是希望改善散热性能。

    放大器关闭时是否也会出现此问题? 他们没有检查。

    这是在一个板上还是多个板上? 一个电路板上包含 5 个器件 (TAS5825M)。

    另外、请检查我的私人消息以进行布局审查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我的问题是、其他 PCB(而不仅仅是一个 PCB)上是否会出现相同的热性能?  

    此外、他们不能使用焊盘朝上的器件吗? 它们可与散热器配合使用、具有更好的热性能。  

    散热注意事项很难概括、因为有许多因素会影响性能。  

    如果没有音频输入、输出将以 50%的占空比进行开关、而放大器的开关损耗将占主导地位。 使用 24V 电源时、这将产生大量热量。 即使在 25°C 的室温下进行测试、由于功率损耗、产生的热量也会高得多(主要是在没有输入的情况下开关)。  

    我建议将 EVM 与客户电路板进行比较。 EVM 使用更多散热过孔将散热焊盘连接到 GND。  

    增加铜厚度也有助于散热。

    以下应用手册应该非常有用: TAS5805M D 类音频放大器的热设计注意事项 

    PowerPAD 热增强型封装(修订版 H)  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    我的问题是、其他 PCB(而不仅仅是一个 PCB)上是否会出现相同的热性能? 是的、此问题发生在其他 PCB 上。

    此外、他们不能使用焊盘朝上的器件吗? 他们将其与散热器配合使用、但却试图在没有散热器的情况下实现出色的热性能。

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我收到了您的电子邮件、但这些邮件仍然采用普通格式。 我无法逐层正确查看此内容、 我之前的评论/应用手册建议应该 是 改善热性能的良好起点。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    好的、我会向客户推荐您的建议。  

    此致、