This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3120EVM-U:Win 11 下无音频和无 Slac366a-软件连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120EVM-U, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585568/tlv320dac3120evm-u-no-audio-and-no-slac366a-software-connectivity-under-win-11

器件型号: TLV320DAC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

大家好、E2E 专家:

TLV320DAC3120EVM-U 在 Windows 11 下可正确识别为音频端点、请参阅 TLV320DAC3120EVM-U_USB_Log.txt。 但是、我无法在扬声器/耳机输出端获得任何音频。

TLV320DAC3120EVM-U_USB_Log.txt 

我无法连接软件 slac366a:EVM 状态:通信错误

TLV320DAC3120EVM-U_slac366a.png

如何让 TLV320DAC3120EVM-U 正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是、我们在 Windows 11 上遇到 CodecControl 软件问题(这是一个已知问题)、它应该在 Windows 10 和更早版本上工作、但我知道这不是您的最佳解决方案。 我将对此进行更多的研究、看看我们是否能够找出在 Windows 11 上造成故障的问题。

    同时、您可以使用 CodecControl 为器件生成 I2C 脚本、它将不会运行脚本。 则需要使用另一个 MCU 来驱动该 I2C 通信。 我们还有一些其他旧软件、如 PPC2 或 PPS、这些软件能够通过 USB 与该板上的 TAS1020B(即该板上的 USB 控制器)进行通信。 我不知道我们是否可以让它通过这些其他软件进行通信。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供将来参考:

    从客户处:
    “我通过使用 PUREPATHCONSOLE 和通用 I2C 主设备应用程序从 slac366 软件运行 init 脚本 DAC3101_USB_Init.txt 来解决该问题。 那就立即起作用了。“