This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:TAC5242 编解码器 AGND/DGND

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1587003/tac5242-tac5242-codec-agnd-dgnd

器件型号: TAC5242

您好:

在我们的新设计中、我有单独的 AGND 和 DGND 连接。 有人能告诉我、TAC5242 的 VSS 是否更好地连接到 AGND 或 DGND? 在交流耦合线路单端连接(我猜是 AGND)和 MD0 4 中、还有 VREF 电容器、DREG 电容器和电容器。  

我使用 TPS7A2033 进行 AVDD、使用 OPA1678D 进行输入和输出缓冲。 OPA1678D 以 AGND(旁路电容器)为基准、TPA7A2033 具有数字 VDD 输入、但也连接到 AGND。 微控制器通过 I2S 连接。

感谢你的帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaslau:

    所有接地端在内部连接在一起、因此只要不将所有接地端都放在同一个接地端、AGND 和 DGND 之间就无关紧要。

    例如、我将其拆分如下:

    A1、A4 -> AGND

    A2、A3 - DGND

    VREF 应以 AGND 为基准、因为它是模拟前端电路的一部分

    DREG 为数字稳压器的输出端。 以 DGND 为基准

    不确定您的意思是将交流耦合电容器接地。 如果讨论的是使用正确 GND 围绕布线的问题、请将 AGND 用于模拟输入

    MDx 引脚是数字引脚、因此它们应以 DGND 为基准

    此致、
    Jeff McPherson