This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:启动问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586460/tas5431-q1-startup-problem

器件型号: TAS5431-Q1

跟进问题

我询问的回复表明、我使用两个电感器、而不是 EVM 上的耦合电感器。 我注意到 EVM 中使用的电感器的数据表表明它针对音频应用进行了优化。 如果我使用两个电感器、那么在使用开关电感器时是否需要注意任何特定参数、例如 DCR、电感容差、漏电感或 Isat。 我使用 TAS5431-Q1、实现约 3 瓦的输出。 PVDD = 15V。

谢谢、

Jerry@jwestllc.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry

    通常、保持温升允许电流高于 RMS 输出电流。 并使饱和电流高于峰值输出电流。  

    电感器的另一个参数与音频性能之间没有明确的关系、需要进行实际测试以查明、主要是 THD 可能会受电感器的影响。