This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:噪声和 8 通道芯片检查

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586059/pcm4204-noise-and-8ch-chip-check

器件型号: PCM4204
主题: PCMD3180 中讨论的其他器件

您好、TI 人

 

我的客户目前正在寻找用于医疗产品的 EEG ADC、他的噪音要求是 0.95uVpp。 我想确认 PCM4204 的噪声 Vpp 是多少、如果我们提出的 8 通道产品建议可满足需求、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们唯一的 8 通道器件 (PCMD3180) 仅支持 PDM 输入(数字麦克风)。 因此、如果需要模拟输入、则结果将不起作用。

    至于噪声要求、PCM4204 的动态范围为 118dB、而对于 0.95uVpp、您需要 136dB(假设使用差分输入,满量程为 6Vpp)。

    无论哪种情况、我们都没有满足这些需求的建议。

    此致、

    Garret