This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:查询 TAD5212 允许的 BCLK/FSYNC 比率容差

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586720/tad5212-inquiry-about-allowable-bclk-fsync-ratio-tolerance-for-tad5212

部件号: TAD5212

您好、

我们目前正在评估音频系统设计中的 TAD5212、对时钟错误检测和 BCLK/FSYNC 比率容差有疑问。

在数据表中、在器件报告时钟错误或无法正确检测采样率之前、我们无法找到有关 BCLK 与 FSYNC 比率的允许偏差范围(容差)的明确信息。

您能否澄清以下几点?

  1. 器件在没有时钟错误的情况下运行时的 BCLK/FSYNC 比率允许容差(以%为单位)是多少?

  2. 此容差是否取决于“自动采样速率检测模式“或寄存器设置 (PASI_FS_RATE_NO_LIM @ 0x32)?

  3. 是否有任何内部寄存器或状态标志指示比率何时超出范围?

非常感谢您的支持。
此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    让我检查一下 允许的容差及其依赖性、 我将通过星期五更新这篇文章。

     可以在 CLK_ERR_STS1 寄存器(地址= 0x3D)中监测 BCLK 与 fsync 比率错误。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    我与团队一起验证了    BCLK/FSYNC 比率的容差 也支持 1%和 5%、默认设置为 1%、但使用 PASI_FS_RATE_NO_LIM 时、您也可以实现 5%的容差。

    容差取决于 PASI_FS_RATE_NO_LIM 设置。

    此致、

    Arash