This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:MCLK 要求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588147/tlv320dac3100-mclk-requirement

器件型号: TLV320DAC3100

尊敬的团队:

我们正在研究 TLV320DAC3100 音频编解码器、我们想知道该音频编解码器的功能是否需要 MCLK、数据表中提到“可编程 PLL 以实现灵活的时钟生成“是指编解码器可以在没有任何外部 MCLK 电源的情况下独立工作

请宽容。

此致、
Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    DAC 的时钟需要一个源基准时钟。 该时钟在各种器件引脚上提供、例如 MCLK、BCLK 或 GPIO1 引脚。 因此、您可以选择不使用 MCLK。  请参阅图 6-19。 (时钟分配树)您可以看到、有多个多路复用器允许用户为内部模块使用所选的时钟。

    默认情况下、PLL 连接到 MCLK、但可以配置为使用其他时钟源。  页 0/寄存器 4 (0x04):时钟发生器多路复用 设置编解码器或 PLL 使用的基准时钟。

    此致、

    Arash