This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:跟踪输出延迟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1587324/tas6684-q1-tracking-out-delay

器件型号: TAS6684-Q1

您好:

在 TAS6684 数据表的 7.3.3.9 H 类控制段落中提到:

“可配置的最大 5ms 超前音频信号延迟缓冲器、能够适应各种应用系统的直流/直流带宽和电源耦合电容“

但在寄存器映射上、我找不到可以设置的位置、您能帮我解决这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如下图所示。 48kHz 时钟为 240 个样本、为 5ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这并没有完全解决我的问题。 我想了解如何通过微控制器管理所有这些组件。 在我的安全资源区域、您可以共享任何文档吗? 我们为 TAS6684 提供了有效的 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下注释和图表。

    • 延迟时间

    应根据前转换器的响应速度配置延迟时间、以避免削波失真。  

    最大延迟时间是固定的、具体取决于内部 DSP 资源的大小。 实际上、对于一些 ANC/RNC 的使用、我们希望将 H 类延迟短接尽可能小。 最大 H 类延迟时间受升压转换器的斜升时间限制。

    • 峰值保持时间

    峰值保持时间表示电流最大电平保持时间。 当检测到峰值信号时、保持计数器开始重新计数并保持 PWM 电平。

    • 峰值衰减

    峰值衰减是指每个样本的衰减率。

    • 峰值偏移

    峰值偏移是一个迟滞阈值(这是 H 类触发阈值的速率)。

    • 平滑

    平滑时间常数是 α 平滑。 我们建议使用外部 RC 来替换此数字平滑处理(将平滑处理值设置得非常小)。  

    • 最大检测采样

    最大检测样本是在音频信号电平检测期间使用的样本。

    • H 类裕度

    H 类裕度用于微调阈值、并步进以离开输出裕度、从而避免音乐削波。 裕度较低会导致更早地触发每个步进阈值、因此裕度过大会导致电池寿命延长。

    请参阅下面的参考配置、您可以根据此配置调整相关参数。

    BR。

    魏秋。