This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:介绍 TAS5825M 输出电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586099/tas5825m-about-tas5825m-output-circuit

器件型号: TAS5825M

您好 TI

 

 

我们射频团队建议向 TAS5825M 电路的每个输出路径中添加射频去感应 R/C、这是可以的吗?

(R520、R521、R522、R523、C520、C521、C522、C523)

我们应该注意什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    只是确认一下、您想在输出端实施 RC 缓冲器电路以提高 EMI 性能吗?  

    如果是这样、这很常见、但我将电阻器与输出端并联。  

    本应用手册应该有用: D 类输出缓冲器设计。 

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    感谢您的答复!

    我不是制造 RC 缓冲器、而是在电路中保留空间、以便 WIFI 发现磁珠。

    这是正常的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     D 类输出端已经有一个低通 LC 滤波器。  这可能还可以、但我并不真正理解其目的。  您是否关注特定频段?  

    此致、

    Sebastian