This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:当所有通道均为开路负载时、无法读取温度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585435/tas6684-q1-cannot-read-temperature-when-all-channels-are-open-loaded

器件型号: TAS6684-Q1

您好 TI 支持部门、

我们想问一个有关 TAS6684-Q1 的问题。

当所有 4 个通道均为开路负载时、没有有效的温度读数。

我们的例外是:4 个通道被检测为开路负载、然后温度读数将是正常的。

我们会看到类似的标签 TAS6584-Q1:启动时无效的温度读数 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛 

(1) 您能否详细介绍一下如何“使用 I2C 绕过直流负载诊断“?

(2) 为什么“根本没有负载时、器件无法通过直流负载诊断“?

  我们认为应完成直流负载诊断、仅使用开路负载结果。

谢谢。

BR/HAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、好。

    [引述 userid=“483018" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585435/tas6684-q1-cannot-read-temperature-when-all-channels-are-open-loaded

    当所有 4 个通道均为开路负载时、没有有效的温度读数。

    [/报价]

    8 位 ADC 仅在 Hi-Z 播放/静音状态下启用。

    对于您的情况、可能器件仍处于 DC DIAG 状态 、请确保器件进入 Hi-Z、播放/静音状态、然后读取温度标记器。

    (1) 您能否详细介绍如何“使用 I2C 绕过直流负载诊断“?

    您可以通过 0xB0 寄存器中止或绕过直流 DIAG。 (位 7 和位 0)

    (2) 为什么“完全没有负载时、器件无法通过直流负载诊断“?

    DC DIAG 涵盖开路负载、短路负载、电源短路和 GND 短路。

    对于您的情况、 DC DIAG 失败、器件每隔 750ms 运行一次 DC DIAG。

    如果需要、您可以中止 DC DIAG。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    非常感谢您的详细回答。

    以下理解是否正确?

    “0xB0 寄存器 — 位 0“只能阻止从 Hi-Z / PLAY 状态进入直流诊断、它无法阻止从负载诊断状态进入直流诊断?

    谢谢。

    BR/HAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    “0xB0 寄存器 —  bit0“只能阻止从 Hi-Z /播放状态进入直流诊断、它无法阻止从负载诊断状态进入直流诊断?

    如果在寄存器 0x03/0x04 处执行手动直流诊断、器件仍执行诊断、0xB0 寄存器不会停止诊断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    谢谢、我们会尝试。

    BR/HAO