This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:音频放大器正在使用电池

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588365/tpa3138d2-audio-amplifier-working-on-the-battery

部件号: TPA3138D2

您好:

我正在研究一款从电池获取电力的产品。 我想使用立体声扬声器(每个频道 1-3W)。  

在搜索过程中、我发现 TPA3138D2 支持立体声扬声器。 我想要成本更低且易于通过 FCC/CE/UL 认证的器件、因此请相应地为我推荐最适合的器件。

我想使用来自电池的高达 3.5V 输入的放大器器件。 所以它应该支持这个输入范围。 它应该支持每通道 2 Ω 至 8 Ω 的负载。

 

此致、

Mahammadirfan Saiyed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我会在此处推荐 TPA3138D2。 请注意、仅在 PBTL 模式下支持 2 Ω、该模式是器件的单声道配置。 我相信、对于我们的所有放大器都是如此。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以在其他输入对地短路的情况下将 Headphone_L 和 Headphone_R 连接到左声道和右声道输入?

    如何使用放大器输入连接 LineoutP 和 LineoutN? 据我所知、立体声(左右)通道需要左右声道输入。

    如果我想直接从电池驱动、您是否有任何支持高达 2.5V 输入电压的放大器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以、但也需要一个接地电容。 请参阅下图作为参考。

    线路输出 P 和 N 可以采用差分连接、而不是将一个输入引脚耦合到地。  

    我不知道有任何能够支持此低电平电池电压的模拟输入立体声器件。  

    此致、
    Sydney Northcutt