This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:BTL 应用中的增益设置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588538/lm4950-gain-setting-in-btl-application

器件型号: LM4950

您好、  
我想提高 数据表中 BTL 电路的增益。
似乎我可以增加 RFA、但在 另一个主题中、建议:

“您应该同时调整 Rina 和 RinB、不这样做可能会导致输出响应不平衡、从而影响 BTL 运行。
您可以调整 RinX 或 RfbX、但在任一情况下、A 和 B 基本上都应调整相同。“  

但放大器 B 只是增益为–1 的反相放大器。
这是否意味着、如果我增加放大器 A 的增益以使 RINA = 20k、RFA = 40k、则需要更改 RINB = RFB = 40k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 我们正在调查您的查询。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JS:

    我不记得上一篇文章的确切情况、但可能是输入端也存在差分信号、因此必须调整两个放大器、因为它们并联运行、而不是在 A 输出端串联运行 B

    如果您使用与数据表图 1 或图 65 相同的电路、则可以仅调整放大器 A 的增益、并将放大器 B 保持为固定的–1 增益。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师