This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:用于蓝牙音频/ANC/PushTo Talk 的音频编解码器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589707/tlv320aic32-audio-codec-for-bt-audio-anc-push-to-talk

器件型号: TLV320AIC32

您好、

 

我正在查找具有以下特性的音频编解码器。

 

来自处理器的 I2S 输入

来自 BT 模块的 PCM 输入

2 个支持 ANC 的 DMIC

按键通话 — 麦克风所说的任何内容都需要立即从扬声器播放

 

请检查 TLV320AIC3262 是否正常、或建议使用合适的器件。

 

谢谢、

Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baghiya:

    我们的器件通常不支持 ANC、但 TLV320AIC3262 应该能够满足其他要求 — 就像一键通一样,您可以查看旁路模式。    我无法建议某个器件自己处理 ANC — 必须在外部主机处理器上实现 ANC。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我们是否可以使用外部主机处理器来实现 ANC?

    这也有 miniDSP 右吗?

    我们是否可以实施 ANC?

    谢谢、

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能检查一下并发表评论吗?

    因为这里提到 ANC 是一个应用

    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/www.ti.com/.../slau309.pdf

    谢谢、

    Baghiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baghiya:

    我们的音频编解码器+ miniDSP 的性能不足以处理 ANC 和 AEC 算法。  您可以  在其他地方实现 ANC、并且编解码器能够来回连接音频、 但编解码器无法托管算法。

    此致、

    Garret