This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:基于 I2S 的音频放大器通信

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320DAC3100EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589752/tlv320dac3100-audio-amplifier-i2s-based-communication

器件型号: TLV320DAC3100

您好、

我们正在使用 STM32H7 微控制器系列、并尝试集成 TLV320DAC3100  音频放大器。 是否有人可以提供用于实现音频编解码器和通信支持的编程指南或手册?

供参考:
这是我第一次从事与音频相关的通信工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您需要一个脚本来对软件控制的 IC 的寄存器进行编程。  为了更好地理解脚本的格式、可以参考用户指南中的 2.8 脚本语法。 对寄存器进行编程非常简单。 通常每个部分都有一个附带的简单脚本(在数据表或用户指南或...中) 我附加了初始脚本。 建议您阅读用户指南以熟悉该过程、并说明了如何设置和测试 EVM 、这有助于熟悉器件。

    TI 的 CodecControl 软件支持该 EVM、该软件是用于 TI 音频编解码器的基于方框图的图形用户界面。  您可以在此主题中了解更多信息:

     https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686487/tlv320dac3100evm-u-download-control-software-slac366-exe 

    TLV320DAC3100EVM-U 连接到 PC 的 USB 端口。 USB 接口为 EVM 提供电源、控制和流式音频数据。

    e2e.ti.com/.../DAC3100_5F00_Init.txt

    此致、

    Arash