This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251 是否使信号反相?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1588999/tas3251-is-the-tas3251-inverting-the-signal

部件号: TAS3251

您好:

我们使用 TAS3251 设计了一个 PCB、现在似乎输出相对于输入反相。

TAS3251 是否可能使信号反相?

我可以在数据表中找到的唯一提示是“反相电压增益“。

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    是的、TAS3251 是一款反相放大器。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    感谢您的答复。 我能假设当我的设计遵循评估板的设计以及当我通过 μ I²S 或 TDM 以数字方式提供音频数据时、SPK+实际上是 SPK-吗?

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephan:

    扬声器的音频输出将是+/-输出后置滤波器的差分、它们会反相、但无法 听到差异。 您始终可以使用交叉开关再次反转信号。  

    此致、

    Sebastian