This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:散热焊盘材料

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589470/tpa6304-q1-thermal-pad-material

器件型号: TPA6304-Q1

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道 TPA6304-Q1 上散热焊盘的材料成分、以及是否导通?

我们是根据不同的 TA 测试功能、希望阐明热性能。

因此、我们需要了解其中的材料、并阐明总 Rth 数据是否符合我们的预期。

 

您能否帮助我们提供相关信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan

    它是合成金属、主要成分是铜。 热导率约为 260W/(m*K)

    数据表中列出的器件的 Rth 数据。