This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:关于上电序列

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590104/tlv320aic3104-regarding-the-power-up-sequence

器件型号: TLV320AIC3104

您好的团队、

第 91 页的数据表列出了每次电压和复位的时序、但没有为 T4 提供时间信息、即在电压上升后释放复位之前的时间。
所需的最短时间(以毫秒为单位)是多少? 或者、如果它与 DVDD 同时发生、是否可以接受?
如果在与 DVDD 同时启动时出现问题、能否通过在 RESET 和 GND 之间添加一个电容器来延迟上升时间、在没有处理器控制的情况下使用它?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我不会与 DVDD 上升同时释放 RESET。 之间应存在非零时间、以便电压在释放 RESET 之前可以稳定。

    10ms 是 T4 的一条良好经验法则、但它确实取决于电压何时稳定(在预期值的+–10%范围内)

    此致、
    Jeff McPherson