This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1611:OPAMP 输入噪声计算

Guru**** 2928650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590355/opa1611-opamp-input-noise-calculation

器件型号: OPA1611

您好:

我想检测 A 30kHz 时为 200nVrms 信号 。 为此、我将构建一个电路、其方框图如下所示。 首先、我接收这个信号并将其放大 40dB 使用 前置放大器 (fc = 40kHz 的低通放大器)。 然后、我将使用 带通滤波器 0dB 通带介于 29kHz 和 31kHz 之间

我想执行一个 噪声分析 以便确定电路是否能够以有意义的方式放大 200nVrms 信号。 我目前有两种不同的方法、我想知道哪一种方法是正确的。 为简单起见、在噪声计算中、我将仅考虑 运算放大器电压噪声 。 同样、为简单起见、我假设所有运算放大器的电压噪声密度为 1nV/√Hz

1—第一种方法:

在这种方法中、我忽略了反射回输入端的第二级 BPF 噪声、因为它在输入端的增益非常小。

为了找到第一级的输入基准噪声、我执行以下操作:

瞬态响应 fc = 40kHz 、我将其噪声带宽近似为 64kHz

image.png

使用高斯分布假设、我将其乘以 6.6. 要估算峰值:

image.png

这意味着运算放大器的噪声大约为 1670 nVpp 所以我要测量的信号将被埋在这个噪音里、因此我无法测量这个信号。

第二种方法:

只要系统运行即可 线性地运行 (即前置放大器输出上的总电压[信号+宽带噪声]不会影响运算放大器电源轨并导致削波/饱和)、则信号为 不会被噪音破坏
简化信号和噪声处理 叠加 依据叠加原理来调整。

因为运算放大器的输出摆幅在中 电压 范围内、这个噪声水平 不会 从而使前置放大器饱和。 因此、信号将到达 第二级 (BPF) 且不会发生失真

提高 SNR:
第二级 BPF 将消除来自 LNA 的几乎所有宽带噪声、但中的一小部分除外 29kHz–31kHz 通带。 大多数噪声功率在该频段之外、因此将被消除。

结果:
因为将执行检测(或 ADC 采样) 以 BPF 为基准 最终系统 SNR 必须通过对的噪声功率求积分来计算 BPF 的 ENBW 而不是第一级的宽带噪声。