This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:所附的设计是否存在问题?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TLV320AIC3256EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589434/tlv320aic3256-is-there-a-problem-with-the-attached-design

器件型号: TLV320AIC3256

尊敬的 TI:

我将使用 TLV320AIC3256 开发单声道音频应用、 音频输出为单声道、输入也是如此、使用单阀麦克风。

我使用 IN3L 作为麦克风输入。 不使用 INxx 的其余输入是否应该连接到 GND 或断开连接?

由于输出是单声道输出、是否应断开未使用的输出通道?

我已经把这件事附上了。 请注意、此项设计是否存在任何问题?

非常感谢、此致。 AUDIO.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好将未使用的输入连接到 GND、而未使用的输出最好保持悬空。 我看到您已经这样做了、所以这很好!  

    您可能不需要在 DOUT 上连接电阻器、除非您的布线非常长、如果需要、您可以更改为 0r、但这两种方式都可以。

    为什么要用 R6 上拉 DVSS? 这不应该是必要的、您可以将 DVSS 保持接地。  

    否则、原理图看起来很好!

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mir Jeffres

    非常感谢。

    我之所以把它放在这里、是因为它位于 TLV320AIC3256EVM-U (R22、W4) 中。 但我也不明白为什么在 TLV320AIC3256EVM-U 中使用它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这可能是为了将 EVM 设计重复用于其他芯片、但不应该用于此器件运行。 在这种情况下、电源的上拉是冗余的、因此我建议您将其从设计中移除。

    此致、
    Mir