This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:TAS6684Q1EVM 连接到器件

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589991/purepathstudio-tas6684q1evm-connect-to-device

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题中讨论的其他器件: TAS6684Q1EVM

TI 团队大家好、  
我使用 Pure Path Console 应用程序连接 TAS6684Q1EVM、没有看到 PPC3 用户手册:
image.png

这是我在 PPC3 中进入器件应用时看到的内容:
image.png

我已连接三个电源:3.3VDC、VBAT 和 PVDD
3.3VDC 电源消耗 0.17 安培的电流、而 VBAT=PVDD 不消耗电流。

我还将 Micro USB 电缆连接到 PC。


以下是我所使用的应用程序版本:
image.png

如何将 PPC3 连接到 TAS6684 评估板?

谢谢、
Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 3.3V 电源中的电流限制导致了该问题、将限制从 0.17A 更改为 0.5A、现在电路板消耗的电流为 0.2A、按钮“连接“可用:


    谢谢!