This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:TAx5x12EVM-K:板载 I2C 闪存存储器 — 如何使用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590598/tad5212-tax5x12evm-k-onboard-i2c-flash-memory---how-to-use

部件号: TAD5212

TAx5x12EVM-K 具有板载 I2C 闪存存储器 (U2、64KB、I2C 地址 0xA8)。

  • 它的用途是什么?
    (原理图显示:“EEPROM for Firmware ID“)
  • 该 I2C 闪存的内容是什么?

我是否可以使用它将 TAD5212 的配置加载到其中?

因此、在每次给 EVM 加电时、它是否可以自动配置 TAD5212 芯片
(无需使用 PPC3)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    每当您为 EVM 供电时、您必须重新配置芯片、它不会自动执行。

    您可以使用您选择的任何 I2C 编程器 写入器件、而不必 使用 PPC3 本身 (PPC 通常具有 GUI 和预加载配置、这便于使用其指定的 IC)、但我通常使用 I2C 主器件(PPC3 附带) 通过我自己的代码写入寄存器。  

    主 EVM 连接到上面有 XMOS 的 AC-MB、并  使用 XMOS 进行 I2C 编程。   我相信、芯片 24LC512-I/(LCT512-I/), ST      用于与多个设备(我相信最多 8 个设备) 进行通信、并用于选择访问哪个设备。  

    此致、

    Arash