This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于更大限度减少输入直流阻断电容器失真的模拟解决方案

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573139/tpa3255-an-analog-solution-to-minimize-input-dc-blocking-capacitor-distortion

器件型号: TPA3255

工具/软件:

您好:

我计划基于 TPA3255 构建高保真音频设计、目标是发挥此芯片的绝对出色性能!

我目前主要关注输入耦合电容器失真。 经过一些研究、以下是关于权衡因素的发现:

  • 铝电解:对老化和温度变化很敏感、如果截止频率不低于较低音频带宽 (0.2Hz) 至少二十倍频、则失真会变得更高。
  • MLCC((II 类):受到微音器效应的影响。
  • I 类陶瓷 (C0G/NP0):出色、但在所需的 µF μ A 范围内不可用。
  • 薄膜电容器:非常适合音频、但体积大、价格昂贵且越来越难找到(例如,WIMA 已停产了许多系列)。


根据我在较旧 E2E 主题中读到的内容、输入电容器是 必填 由于内部直流偏置(我假设该电压大约在 0.5 × AVDD 附近?)、因此会出现在 TPA3255 上。 因此、即使我使用双轨前置放大器、如果未被阻止、此内部偏置仍会耦合到前置放大器输出中。

我的问题是:
是否有任何巧妙的模拟方法来避免直接在信号路径中放置大型电解电容器?  我正在探索使用直流伺服或自举/浮动电阻器等想法、基本上、任何允许用较小的器件替换大耦合电容器的技术、可能放置在运算放大器级 IDK 的反馈路径中。

我遇到了一些与此概念相关的文档:
TI 应用报告:Slyt226
专利 US5568561.
该公司应用手册:AES6261


此外、PFFB(后置滤波器反馈)是否以任何方式帮助解决该问题?

我非常感谢您的任何想法、尤其是那些从事原始 TPA3255 IC 设计工作的人、因为他们对黑盒内部发生的事情有着最充分的想象力! 一个非常详细的回答会是极好的:)

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我自己对此并没有太深入研究、但我相信我的一位老同事有一些配置、他通过电阻分压器进行了头脑风暴。 如果我记忆正确、请让我联系他并获得他的反馈。 但请记住、我们确实建议将这些电容器与输入串联、这就是我们对器件进行全面验证的方法。  

    我假设哪一个是关于 0.5 × AVDD 的?

    没错

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好悉尼先生,感谢您的答复,请让我知道您了解的情况。 这是 TI 其他优秀工程师提出的一个开放式问题!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 当我在这里得到回复时、我会告诉您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    大家好、因为已经有两周多了、我很乐意将问题移至放大器*论坛。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。 论坛位于设备部件的正确位置。 让我再次 Ping 我的同事。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们没有用于移除输入电容器的经过验证的设计。  

    该器件的输入电阻为 20k、因此对于在 20Hz 时截止频率为 1dB 的频率响应、需要小于 1uF 的位。 我相信您可以找到具有类似值的陶瓷电容器或将两个电容器并联放置。 这对于您的设计是否可以接受?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的努力、能否收到您的电子邮件? 现在可以结束问题了。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我刚刚给您发送了一封电子邮件、用于创建主题。 我将此主题移至“关闭“。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 这是一个很温和的提醒、我在过去两周内已向您发送了一封电子邮件、因为我仍在等待您的回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imad:

    感谢您的跟进。 我将尽快在电子邮件主题上做出响应。

    此致、
    Sydney Northcutt