This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212EVM-K:TAA5212 评估套件已组装 IC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, TAA5212EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590952/taa5212evm-k-taa5212-eval-kit-populated-ic

器件型号: TAA5212EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAA5212

我购买了 TAA5212EVM-K 评估套件、并注意到我预计是 TAA5212 的 IC 实际上标记为“TAX5LV4"或“或“TAXSLV4"(“(见(见照片)。 TAA5212 数据表清楚地指出、该器件通常标记为 TAA5212。 在将套件交给固件工程师并让他尝试使用我们的固件运行套件之前、我想验证此器件是否正确。 20251118_134935.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是、此器件型号正确。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您知道为什么它与数据表中给出的标记不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这是该器件的更新 PG。

    此致、

    Garret