This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:SSC 简介

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590159/tpa6304-q1-ssc-introduction

器件型号: TPA6304-Q1

尊敬的 TI 专家:

 

TPA6304-Q1 简介、  

您能否帮助提供有关 SSC1/2/3/4 差异的更多详细信息?

我们需要向 OEM 解释详细信息和差异。

因为其中一项要求是审查我们的设置并解释我们为什么要这样做。

谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ewan

    SS3 的主要区别是使用更大的 SS 范围、从大约 10%到 14%。 SSC4 对 PWM 压摆率稍作更改、使其变慢。

    SSC1 和 SSC2 只是 SS 的参数(例如工作频率和更改速率)、不建议更改它们。

    PWM 相位寄存器、它是数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow、

    感谢您的反馈。