This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:I2S 配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590564/tas2505-q1-i2s-configuration

器件型号: TAS2505-Q1

我们有一个声音播放器件、可输出 I2S 信号 (BCLK、DIN、WCLK、MCLK)。

现在 TAS2505-Q1 有多种左、右、DSP 等模式可供使用。 那么、如何决定要使用哪种配置呢?

为了使 TAS2505-Q1 正常工作、应使用的 (BCLK、DIN、WCLK、MCLK) 设置?

MCLK 对于运行是否是必需的? 在产品生命周期内对音质有何影响?

如果采样率 (fs) 为 32KHz、那么如何确定单声道扬声器 16 位音频的 BCLK、WCLK、MCLK 的频率?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    1.取决于主机要求、如果主机器件可以支持 I2S 格式、请使用 TAS2505-Q1 中的 I2S 配置

    2.建议使用 TAS2505-Q1 GUI 配置音频 I/O、PLS 提供主机可以提供的音频数字格式、包括帧速率、BLCK 速率、位宽、MCLK(可选)

    我们可以帮助指导配置

    3.可以使用 BCLK 作为时钟资源,可使用 GUI 生成配置,对音质没有重大影响

    4.我不确定 BCLK 速率是什么,我假设它是 512khz ,所以我按如下所示进行配置,你可以参阅它来配置寄存器

    谢谢&谨致问候

    Kevin