This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:3 线 PCM 模式下的 LRCK 采样率容差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591789/pcm5100a-q1-lrck-sample-rate-tolerance-in-3-wire-pcm-mode

器件型号: PCM5100A-Q1

我对在 3 线 PCM 模式下使用此器件与表 11 中列出的 LRCK 采样率有疑问。

由于硬件变化和环境温度的影响、提供的采样率频率可能会偏离目标值。 您能否告知我们表 11 中列出的 LRCK 采样率频率允许的偏差百分比、在此范围内器件将正常运行?

特别是、如果您能在–40°C 至 130°C 的整个温度范围内提供 16kHz 和 32kHz 采样率的允许偏差、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kenji-San、

    LRCK 频率允许偏差约为 4%。

    此致、

    Garret