This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:满量程电压误差范围

Guru**** 2924500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1589134/pcm1840-full-scale-voltage-error-range

器件型号: PCM1840

您好的团队、

 关于差分满量程输入的容差 (2VRMS)、数据表指定 2VRMS 作为 ADC 的差分满量程输入值、但似乎没有记录该值的标称容差。

您能否提供有关差分满量程 (2VRMS) 的变化(容差)及其决定因素(例如内部 VREF 的容差值和温度特性)的信息?

此外、它们是否会影响 AVDD 值?

数据表列出了 PSRR 值、但由于规定在 1kHz 下为 100mVpp、请确认是否当电源在低频或直流附近波动时、可以将其视为等效值。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我已经将这个问题交给了正确的工程师、他很快会与您联系。

    谢谢、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有新信息?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yamashita-San、

    我一屁股坐到床上,快感太强烈了,我得缓一缓。

    关于满量程输入容差、我认为之前有一个主题提到了增益误差的变化。

    PCM1840:关于增益误差 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

    基本上、根据定义、2Vrms 输入定义为满量程输入、即预期数字输出为 0dBFS 时的输入。 因此、变化是满量程输入(对于获得 0dBFS 输出)将取决于上述的增益误差变化。

    此外、数据表中还包含 PSRR 与纹波频率间的关系图、我将在下面附上该图:

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan