This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825M 的混合 PWM 模式

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590076/tas5825mevm-hybrid-pwm-mode-of-the-tas5825m

器件型号: TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825M

您好的团队、

 

我想使用 TAS5825M 的混合 PWM 模式。
但是、在当前的 PPC3 (v3.3.0) 环境中、无法在面板上选择相应的“Base/Pro Hybrid“音频模式。

您能告诉我如何启用或访问混合 PWM 模式吗?

 

谢谢、  

Inoue

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    连接 EVM 后、这些过程是否仅显示为灰色?  如果您在未连接任何硬件的情况下打开应用程序、这些流程是否仍呈灰色显示?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

     无论 EVM 是已连接还是已断开、显示状态都保持不变。
    在任何一种情况下、都无法选择混合动力。

    感谢您的合作。

    BR

    Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 让我给我们的软件团队发一个注释、看看这个问题。 同时、您可以卸载并重新安装该应用程序吗?

    悉尼