This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:原理图检查

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590386/pcmd3180-schematic-diagram-inspection

器件型号: PCMD3180
主题: TAD5112 中讨论的其他器件

原理图检查
Review_Audio_1.pdf 

请帮助大家一起看看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

     对于这两个器件、确保 SDA 和 SCL 均上拉至 IOVDD。 其他的都还可以、但是...

    我对这里的应用有点困惑。 我看到两个芯片的 DOUT 绑定在一起 、因此请确保 DOUT 配置为在未使用周期发送 Hi-Z。 但是、TAD5112 输入接地、因此不会驱动 DOUT。 在这种情况下、我将取消与 PCMD3180 的绑定。

    然后、TAD5112 输出交流耦合至 GND? 您的预期应用/输出是什么?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 请 查看 此 架构 图  、   如果 有  任何 问题、请告知我?
    2     “        在 这种 情况下、我会删除与 PCMD3180 的联系“的含义是什么?
    3 如何  处理   MCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频部分 PCMD3180 和 TAD5112 电源部分的设计方框图和上电序列图。  请帮助检查是否存在任何设计问题

    另外,请尽快回答前面的问题、谢谢!

    e2e.ti.com/.../Audio-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    只要 T4 至少为 10ms、电源序列就正常。

    1 请 查看 此 架构 图  、   如果 有  任何 问题、请告知我

    这种架构可以接受、但仍然有关于 TAD5112 DOUT 的问题。 若要将数据放到 DOUT 上、TAD5112 必须配置其 GPIO 以将 PDM 麦克风作为输入。 根据原始原理图、TAD5112 未连接 PDM 麦克风、因此 DOUT 不会产生输出。


    2     “        在 这种 情况下、我会删除与 PCMD3180 的联系“的含义是什么?

    这与我上面的答案有关。 由于我没有看到任何输入驱动 DOUT、因此我建议移除 TAD5112 DOUT 与 PCMD3MD3DOUT 的连接。


    3 如何  处理   MCLK

    如果在从器件/目标模式下运行、则不需要 MCLK。

    此致、

    Garret