This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:AUX 输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591471/lm1972-aux-in

器件型号: LM1972

您好、

如果线路输入或 AUX 输入的输入电平为 2Vrms、而音频编解码器输入支持 1Vrms、
我们是否可以使用 LM1972 在将 2Vrms 信号馈送到音频编解码器输入之前将其衰减至 1Vrms?
VSS 可以连接到 GND 吗?

LM1972 似乎是旧产品、是否有更新版本的产品可以分享给我们?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您应该能够使用 LM1972 实现所需的衰减。
    VSS 可以连接到 GND、没有问题。

    如果您只需要固定的衰减水平、也许值得寻找一个设置为–6dB 增益的简单运算放大器。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师