This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:使用 TPA2038D1 +音频 DSP 实现 250Hz 至 5kHz 音频滤波器时需要提供的指导

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592183/tpa2038d1-guidance-needed-for-250-hz-5-khz-audio-filter-with-tpa2038d1-audio-dsp

器件型号: TPA2038D1

我正在设计使用音频 DSP 和 TPA2038D1 放大器的音频设计、希望将音频带宽限制在 250Hz 至 5kHz、以提高语音清晰度并避免不必要的功耗。 我不清楚滤波器的具体放置位置以及哪种类型的滤波器更适合此范围。

  • 我想知道是在放大器的输入端(在音频 DSP 和 TPA2038D1 之间)还是在输出端(TPA2038D1 和接收器之间)添加带通滤波器。

  • 我还想获得有关 RC 滤波器是否足以满足此频率范围或是否需要 LC 滤波器的指导。

  • 我的目标是实现干净的带通响应、超过 250Hz 至 5kHz、并将上下所有频率都削减。

  • 我想确保滤波器不会影响放大器稳定性、也不会导致 TPA2038D1 或接收器发热。

  • 我想了解建议的滤波器类型(一阶或二阶)、以及此类音频 IC 通常使用哪种方法来提高语音清晰度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalpant:

    如果您已经有 DSP、也许您可以在 DSP 本身添加数字滤波器? 然后、您可以在常规配置中使用 TPA2038D1、而无需添加更多硬件组件。

    在下面添加了一些注释:

    • 通常、滤波器放置在功率放大器的输入端。 如数据表第 15 页“何时使用输出滤波器“中所述、仅考虑在 TPA2038D1 的输出端添加滤波器。
    • 如果滤波器放置在 DSP 和放大器之间、RC 滤波器就足够了。 如果将滤波器放置在放大器的输出端、则优先选择 LC、因为它会降低功率损耗。
    • TPA2038D1 的输入交流耦合电容器已形成一个高通滤波器、如数据表第 13 页“输入电容器“部分所述。 您可以设置该电容值来满足 250Hz 截止要求。 然后可以添加截止频率为 5kHz 的低通 RC。
    • 滤波器的类型和顺序取决于系统设计人员和应用要求。 TPA2038D1 输入端的 RC 一阶应该正常、不会影响放大器的运行。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师