This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 或等效器件、不带集成 DSP

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592356/tas6684-q1-tas6684-or-an-equivalent-device-without-the-integrated-dsp

器件型号: TAS6684-Q1

大家好:

是否有人知道 TI 是否提供了与 TAS6684 类似但没有集成 DSP 的具有输出配置和电源功能的音频放大器 IC?
我们需要一个支持 I²S Ω 和 TDM 输入的放大器、因为我们将使用自己的外部 DSP。

任何建议都将不胜感激。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno

     抱歉、可能没有此类设备。