This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:寄存器读取和写入操作需要多次才能正确

Guru**** 2922770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592202/pcm6360-q1-register-read-and-write-operations-require-multiple-times-to-be-correct

器件型号: PCM6360-Q1

调试 PCM6360 时、客户对寄存器执行写入操作、然后读回该寄存器进行比较、看看它是否实际写入。 但发现频繁读取和写入的值不同、需要重复多次才能正确。 例如、在 0x75 寄存器(PWR_CFG 寄存器)中、当将 1 写入某些位但读取值全部为 0 时、需要重复多次以匹配读取和写入。 客户确认 I2C 器件和驱动程序代码没有问题、因为其他 I2C 外设可以正常读取和写入。 TI 是否可以提供 PCM6360 驱动程序源代码供客户参考? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    今天是我们在美国的团队的假期、请期待延迟。 同时、您可以在产品页面的“软件开发“下找到此器件的 Linux 驱动程序

    此致、
    Jeff McPherson