This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:TAS5830 延迟

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1590522/tas5830-tas5830-latency

器件型号: TAS5830
主题: TPA3251 中讨论的其他器件

您好、  

我想尝试将一些 TAS5830 器件用于交错扬声器的时间关键型阵列应用。

在数据表中、我几乎没有关于延迟和延迟的信息、但这对于设计具有定向声辐射的小型 PA 系统非常重要。

器件在硬件模式下运行时是否存在任何延迟、如果是、则会引入多大或多少个样本?

延迟寄存器根据数据表显示复位后的 0F 样本。 这是否在硬件模式下仍然适用、或者在使用硬件模式时内部 uDSP 是否完全被旁路?
非常感谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    总延迟将取决于处理流程和使用的 DSP 功能。 但是、对于硬件模式、我需要检查一下。

    但我们的一个模拟输入器件可能更适合以实现最低延迟。 TPA3251 就是一个示例。 不过、对于您的应用程序来说、这可能会大材小用。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的支持。

    我还考虑了您使用模拟 D 类放大器元件的建议。 但是、我认为集成解决方案非常有吸引力。 由于中频和高频范围都需要多个放大器模块、因此我担心带有额外 DAC 的共享 PCB 上的电源引起的干扰。 我认为在芯片内部集成数模转换可能是一个优势(此外,IC 数量还能减小空间)

    此致、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我懂了。 您的应用可承受的最大延迟是多少?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    对于带电 PA 扬声器应用、任何低于 1ms 的值(相当于小于大约 0.4m 的声传输距离)都是完全可以接受的。 这里的用例是声学要求严苛的楼宇中的波束形成。 您是否可以推荐一些具有 I2S 或 TDM 输入的其他 TAS 放大器 IC?

    谢谢!  此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国假期、回复将被延迟。 感谢您的耐心!

    此致、
    悉尼