This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256 上的 AEC 支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591918/tlv320aic3256-aec-support-on-tlv320aic3256

器件型号: TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件: TAC5212

如何通过 PurePath Studio 在 TLV320AIC3256 上启用 AEC 支持? 我已尝试遵循 TLV320AIC3254 中的说明:哪些编解码器可以支持 AEC? -音频论坛 — 音频- TI E2E 支持论坛, 但在我的 PurePath 安装中没有组件库路径。

谢谢。此致
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们不再支持 AIC3256 上的 AEC。 miniDSP 在现代应用中无法获得良好的性能。

    在您提到的线程中、我们无法让它正常工作、因为它仅在不向公众开放的开发模式下工作。

    很抱歉给您带来不便、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否根据保密协议提供之前的 PurePath 版本用于测试目的?

    谢谢。此致
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    即使根据保密协议、我们也不支持 提供开发模式版本。 它未配备供最终客户使用。  

    或者、您需要在不同的主机处理器/器件上支持 AEC。 尽管我们没有任何可以执行 AEC 的编解码器、但 TAC5212 系列可以通过在 TDM 总线上提供回波基准信号以及麦克风信号来帮助减轻负担、从而简化过程。

    为您带来的不便、我们深表歉意、
    Jeff McPherson