This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:OPAMP 电流限制

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620, TLV320AIC3104, PGA2311, OPA1622, TPA6120A2, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591623/opa1622-opamp-current-limit

器件型号: OPA1622
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104PGA2311TPA6120A2、INA1620、 BUF634

我目前正在处理一个使用的项目 TLV320AIC3104. 音频编解码器。 要增加输出范围并提供音量控制、我正在使用 PGA2311 可编程增益放大器。 对于输出缓冲级、我选择了 OPA1622 相关内容 作为耳机驱动器。

但是、我面临的问题是 OPA1622 在较高的频率下可削波音频信号 、影响音质。 此外、 OPA1622 (150mA) 的输出电流能力 对于我的应用来说是不够的、因为接收器负载需要更高的电流。

因此、我正在寻找一个 耳机/接收器驱动器放大器 其中:

  • 更高的输出电流能力(优于 350mA)

  • 双通道支持

  • 宽电源电压范围(支持最低 10V)

  • 在更高的频率下保持清晰的音频性能、而不会出现削波

  • 适用于耳机/接收器驱动应用

  • 还要告诉我 TPA6120A2 是否可以替代该问题  

您能否推荐符合这些要求的替代 TI 放大器、或者对在现有设置中解决此削波问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您需要 OPA1622 具有更高的输出驱动、可在领导者/跟随者配置中使用其中两个驱动器、如下所示:

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa352/sboa352.pdf

    (请注意,INA1620 使用 OPA1622 作为核心放大器。)  下一步是使用 BUF634 等缓冲器器件:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf634.pdf

    BUF634 仍然只是 250mA、我会跟负责介绍此器件的团队一起提醒您、看看他们是否有基于 350mA 的选项。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以与在较高频率下看到的削波现象分享任何其他信息?

    问题是由有限的输出驱动引起的、还是由余量问题引起的?

    根据您分享的要求、我考虑使用  TPA6120A2。 它的每个通道都有大约 700mA 的输出电流、并且确实是双通道的。 如果问题是由于大信号带宽限制所致、 TPA6120A2 与 OPA1622 相比确实具有更好的性能。  

    此致、

    Ignacio