This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212EVM-K:TAD5212:使用 MCLK — 为您而准备

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592401/tad5212evm-k-tad5212-use-mclk---for-you

部件号: TAD5212EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAD5212CDCE913

适用于使用 TAD5212 的 TAx5x12EVM-K - FYI 的用户。

如果您要评估 TAD5212 不使用 MCLK (称为 CCLK)、您可以实现:

  • MCLK 为 不会 提供的链接 USB 用作接口
  • 当您将 S1、S0 更改为光学/模拟(使用 TOSLINK 输入)时、MCLK 就在那里

好消息:你可以 启用 MCLK 此外、在 USB 接口模式下:

AC-MB 具有一个 PLL 芯片 (U2、CDCE913)、Y2 作为 MCLK 输出。 它只是未按进行配置
在该 USB 模式下、还提供 MCLK 时钟。

但是、可以通过 I2C 命令(I2C 窗口中的 PPC3 命令)启用 Y2(对于 MCLK):

  • W ca 95 01.
  • Wca 96 05   #这将设置分频器: 0A= 12.195MHz、05=24.576 (01= 125MHz )

因此、现在我们也可以使用 MCLK 作为时钟基准、例如 GPIO2 作为它的输入(作为 CCLK)。

请查找我的 I2C 配置 对于 TAD5212 设置为:

  • 对使用 MCLK (CCLK) GPIO2 输入 -跳线必须设置!
  • DAC 输出如所示 伪差分 (对于不使用盖子的耳机,立体声不平衡)
  • 启用两个 PDM MIC
  • 从主机将 USB 作为 DAC 输出、将 PDM 输入作为 MIC 输入连接到 USB 主机
# set PLL on AC-MB to output MCLK
w CA 95 01
w CA 96 05  #05=24.576MHz, 0A=12.288MHz
#ATT: MCLK is used on GPIO2!
# Select page 0
w a0 00 00
w a0 01 01
w a0 7f 00  #what is this register??
w a0 00 00
w a0 02 09
w a0 0a 41
w a0 0b 10  #GPIO2 = GPI for any other function
w a0 0d 02
#w a0 0e 06 #optional
w a0 0f 40  #CCLK is GPIO2 in!
w a0 10 51
w a0 13 cc
w a0 1a 30
w a0 1e 20
w a0 1f 21
w a0 20 00
w a0 21 00
w a0 26 01
w a0 28 20
w a0 29 21
w a0 32 50  #48KHz
w a0 34 42  #PLL fract., CCLK synced with PASI FS!
w a0 35 00
w a0 52 f4
w a0 57 f4
w a0 64 30
w a0 65 61
w a0 6b 30
w a0 6c 61
w a0 73 08
w a0 76 cc
# Select page 3
w a0 00 03
w a0 32 80
w a0 34 90
w a0 35 02
w a0 38 09
w a0 39 28
w a0 3a 26
w a0 3b 20
w a0 3c 00
w a0 3d 00
w a0 3e 09
w a0 48 01
w a0 49 01
# Select page 10
w a0 00 0a
w a0 79 fd
w a0 7a db
w a0 7b 01
w a0 7c 80
w a0 7d 02
w a0 7e 24
w a0 7f ff
# Select page 11
w a0 00 0b
w a0 08 7f
w a0 09 fb
w a0 0a b6
w a0 0b 01
# Select page 25
w a0 00 19
w a0 6c 7f
w a0 6d fb
w a0 6e 00
w a0 6f 0f
# Select page 26
w a0 00 1a
w a0 40 00
w a0 41 0a
w a0 42 5c
w a0 43 b6
w a0 44 e0
w a0 45 00
w a0 46 00
w a0 47 00
# Select page 27
w a0 00 1b
w a0 64 e0
w a0 66 00
w a0 67 08
w a0 78 e0
w a0 7a 00
w a0 7b 05
# Select page 28
w a0 00 1c
w a0 24 0c
w a0 25 cc
w a0 26 cc
w a0 27 cc
w a0 28 7f
w a0 29 ff
w a0 2a ff
w a0 2b ff
w a0 50 08
w a0 51 ff
w a0 52 03
w a0 53 c0
# Select page 0
w a0 00 00
w a0 78 c0