This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:VDD 电源工作条件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591218/pcm5100a-q1-vdd-power-operating-conditions

器件型号: PCM5100A-Q1

您能否证实我的理解是否正确、即该 DAC 的最小 VDD 工作电压是“电气特性“部分中指定的值?  

image.png

由于建议运行条件部分列出了不同的最小电压值、因此我想验证哪一个是正确的。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3V 至 3.6V 给出了器件保持正常工作所需的电源电压范围。 为了满足 数据表中提到的所有规格,您需要保持在 3.1V 至 3.46 范围内。  还有另一个要求是绝对最大额定值、这告诉您超过 它后 器件将损坏的范围(–0.3V 至 3.9V)  

    此致、

    Arash