This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:PCM 模式下的 SBCLK 上升时间说明

Guru**** 2942860 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593574/tas2563-sbclk-in-pcm-mode-rise-time-clarification

器件型号: TAS2563

在我们的设计中、我们使用的是连接到 UIS8850 PCM 接口的 TAS2563。 我们的 PCM 时钟为 1MHz。 在实现信号完整性时、我会发现时钟的上升时间为 15ns。  

根据 TAS2563 数据表、给出的 SBCLK 最大上升时间为 8ns。 (表 5.9 TDM 端口时序)。

时钟可以是 0.5M 至 24MHz。 8ns 是否适用于 24MHz 时钟或整个范围? 1MHz SBCLK 的上升/下降时间应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kishor:

    SBCLK 上升/下降时间规格针对支持的最大时钟频率。

    对于较低频率、上升/下降时间必须使数据线信号能够正确采样、因此它基本上应该处于数据线的保持时间内、确保 SBCLK 边沿在数据信号的稳定高电平或低电平状态期间发生。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师