This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5112:芯片的应用问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593468/tad5112-the-application-issues-of-chips

器件型号: TAD5112

3.docx 

 

请查看附件并帮助回答问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    一些建议:

    我将在 I2S 输入线路中使用 22 至 100 欧姆串联电阻。

    我没有看到电容器连接到电源、因此建议将 10U 和 0.1uF 电容器连接到每个电源以及 DREG。

    对 SDA 和 SCL 信号使用外部上拉电阻器、以便为总线设置逻辑高电平。

    通过电容器将模拟输入接地。

    此致、

    Arash