This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212EVM-K:PC 无法识别 EVM 的连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212EVM-K, TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591999/tad5212evm-k-pc-doesn-t-recognize-the-connection-of-evm

部件号: TAD5212EVM-K
主题: TAD5212 中讨论的其他器件

您好的团队、

客户已尝试通过 USB 电缆将 TAD5212EVM-K 连接到 PC、但 PPC3 无法识别 TAD5212EVM-K 和 PC 的连接。 您能建议我如何解决这个问题吗?

我的客户尝试了以下内容:

1、通过 USB 电缆在 TAD5212EVM-K 与 PC 之间牢固连接。

2.更换 USB 电缆时,绿色(电源,D2)和蓝色( USB 就绪)所有 LED 均亮起。

3. Re 安装的 PPC3 和 TAC5x1x-Q1、但仍然无法识别连接。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san、

    请确保下载了设计文件。 可在以下网址索取: https://www.ti.com/secureresources/TAC5X1X-Q1-SW

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢您的答复。 本文档对您真的很有帮助。 我的客户尝试了上面列出的方法、但仍然无法识别。

    PPC 版本和软件版本如下。

    PurePathTm Consolev3.3.0

    TAx5x1x-Q1v3.0.4

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    今天是我们在美国的团队的假期、请期待收到延迟的回复。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    请确保按照本文档中概述的步骤操作、其中包括在 PPC3 中打开下载的文件并登录以查看可用应用: https://www.ti.com/lit/an/slaa586/slaa586.pdf

    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    我认为我的客户已正确下载该软件。 您能否查看下面的捕获内容?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    是的、正确。 打开此应用后、您将能够从“Select Device“下拉窗口选择 TAD5212。

    此致、

    Garret