This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:VDD 电源工作条件

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1591218/pcm5100a-q1-vdd-power-operating-conditions

器件型号: PCM5100A-Q1

您能否证实我的理解是否正确、即该 DAC 的最小 VDD 工作电压是“电气特性“部分中指定的值?  

image.png

由于建议运行条件部分列出了不同的最小电压值、因此我想验证哪一个是正确的。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    3V 至 3.6V 给出了器件保持正常工作所需的电源电压范围。 为了满足 数据表中提到的所有规格,您需要保持在 3.1V 至 3.46 范围内。  还有另一个要求是绝对最大额定值、这告诉您超过 它后 器件将损坏的范围(–0.3V 至 3.9V)  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    您提到该器件在 3.0V 和 3.1V 之间的电压下正常运行。 您能否说明一下该电压范围内保证了哪些特定功能或运行条件?

    此外、我知道、虽然器件可能在 3.0V 至 3.1V 的电压下正常运行、但可能无法完全满足数据表中列出的某些规格。 能否请您分享一下哪些特定规格在这些条件下可能无法满足的见解?

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这些是您在所有类型的数据表中看到的经典定义。  通常、数据表  不会指定如果超出建议范围、哪些参数会降级。

    用户需要知道的是、在特定的建议范围内、 将会获得数据表中提到的参数; 除此之外、当 器件仍在运行时、一些参数 可能会降级(根据我的经验,如 THDN、SNR、DR 通常会受到影响)。 如果超出范围太多、则零部件可能会损坏。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    我了解有关建议运行条件的部分。

    但是、我尚未收到有关电源要求的答复。 请说明以下几点。

    • 当 DVDD 和 CPVDD 处于 3.0V 至 3.6V 范围内时、可以保证哪些操作?
    • 如果 DVDD 和 CPVDD 降至 3.0 V 以下、会出现哪些类型的故障问题?



    在一般数据表中、器件的电源引脚只指定了一个工作电压范围。 但是、此部分在不同的部分中列出了两个不同的工作范围、这会引起一些混淆。

    此致
    Ishihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji-San:

    今天是美国的假期、Arash 将在星期一上与您联系。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji-San:

    我将 尝试在下面直接回答:  

    • 当 DVDD 和 CPVDD 处于 3.0V 至 3.6V 范围内时、可以保证哪些操作?  所有操作都得到保证  
    • 如果 DVDD 和 CPVDD 降至 3.0 V 以下、会出现哪些类型的故障问题? 数据表通常不明确 耗材低于所需耗材时可能发生的故障。 它在输出端可能会造成严重失真、完全无法输出!  数据表根本不能保证芯片的功能  

    此致、

    Arash