This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5212:双 DAC 配置 — 供您使用

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592683/tad5212-dualdac-config---for-you

部件号: TAD5212

不是 TI 团队面临的问题 — 对于 TAD5212 用户的提示、FYI。

你知道吗 TAD5212 用户 四个 DAC 包含哪些内容?
因此、使用运行 单端 耳机/线路输出模式(立体声)-您只需使用两个 DAC。
还可以启用其他两个 DAC、并在 A 中使用一个 TAD5212 双 DAC 配置

这意味着:

  • 一对并联的两个 DAC(立体声)(结合 2xRight 和 2xLeft)
  • 它可以降低噪声并提高 SNR/DNR ( +3dB 、分辨率提高 1/2 位)
  • 使用单端信噪比(通过数据表)110dB SNR — 在双 DAC 配置中您可以获得 113dB SNR
    (113dB/6 =几乎 19 位分辨率)

对于发烧友:从 110dB 到 113dB 的信噪比是不能听到的。
为了生成干净的音频信号作为测试基准、我需要使用此设置。
添加任何放大器、特别是使用耳机绝不会产生 113dB SNR 信号、
无法听到与人类耳朵的差异。

如果在单端模式下运行 TAD5212、您可以(通过双 DAC)获得+3dB SNR。

这是 TAx5x12EVM-K(通过 I2C 控制台)上的配置、可启用:

  • 双 DAC 配置、单端 HP 输出(16 Ω)
  • 此外、还支持板载两个(立体声) PDM MIC(通过 USB 连接到主机)
#Dual DAC config, single-ended out plus both PDM MICs
# Select page 0
w a0 00 00
w a0 01 01
w a0 7f 00
w a0 00 00
w a0 02 09
w a0 0a 41
w a0 0d 02
w a0 0e 02
w a0 0f 14
w a0 10 51
w a0 13 cc
w a0 1a 30
w a0 1e 20
w a0 1f 21
w a0 20 20
w a0 21 21
w a0 26 01
w a0 27 0c
w a0 2a 20
w a0 2b 21
w a0 32 50
w a0 52 f4
w a0 57 f4
w a0 64 24
w a0 65 61
w a0 66 60
w a0 6b 24
w a0 6c 61
w a0 6d 60
w a0 73 08
w a0 76 cf
# Select page 3
w a0 00 03
w a0 32 80
w a0 34 90
w a0 38 09
w a0 39 28
w a0 3a 26
w a0 3b 20
w a0 3c 00
w a0 3d 00
w a0 3e 09
w a0 48 01
w a0 49 01
# Select page 10
w a0 00 0a
w a0 79 fd
w a0 7a db
w a0 7b 01
w a0 7c 80
w a0 7d 02
w a0 7e 24
w a0 7f ff
# Select page 11
w a0 00 0b
w a0 08 7f
w a0 09 fb
w a0 0a b6
w a0 0b 01
# Select page 25
w a0 00 19
w a0 6c 7f
w a0 6d fb
w a0 6e 00
w a0 6f 0f
# Select page 26
w a0 00 1a
w a0 40 00
w a0 41 0a
w a0 42 5c
w a0 43 b6
w a0 44 e0
w a0 45 00
w a0 46 00
w a0 47 00
# Select page 27
w a0 00 1b
w a0 64 e0
w a0 66 00
w a0 67 08
w a0 78 e0
w a0 7a 00
w a0 7b 05
# Select page 28
w a0 00 1c
w a0 24 0c
w a0 25 cc
w a0 26 cc
w a0 27 cc
w a0 28 7f
w a0 29 ff
w a0 2a ff
w a0 2b ff
w a0 50 08
w a0 51 ff
w a0 52 03
w a0 53 c0
# Select page 0
w a0 00 00
w a0 78 c0

备注:

如果您也要使用 双二阶滤波器 在 TAD5212 中 — 您可以创建 双放大器解决方案
将音频路径拆分为两个立体声通道输出(作为单端)、并使用双二阶滤波器
以便创建 低通 和 A 两个(立体声)放大器的高通输出
在这里、我不确定如何对 4 个 DAC 通道使用 8 个双二阶滤波器:该芯片有 12 个滤波器、例如每通道 2 个滤波器= 8、甚至每通道 3 个滤波器似乎是可行的。
也许是我评估这款出色芯片的下一步 双向 (无需任何外部滤波器)。

在平衡模式下运行时可获得 120dB SNR:单端仅为 110dB、伪差分为 112dB。

我想 创建四通道 DAC ( 四个 TAD5212 并行芯片)、使用伪差分模式。
伪差分放大器的好处是无需在输出端使用任何电容器
(这会使音频性能降低一点,我可以听到微小的差异(尤其是在低频响应上)、并使 PCB 变得更小)。

因此、伪差分四通道 DAC 应能提供 112dB SNR 加上 3x3=9dB = 121dB。
这是一个不同的主题和我的实际项目(意图).

TAD5212 运行良好、同样采用双 DAC 配置。 尝试配置双 DAC 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:

    如果您进行此双 DAC 设置、请使用 具有高阻抗的耳机!
    (例如 300 Ω ,像我的 Sennheiser HD800,不是先锋 SE Master 1 与 45 欧姆 — HD800 听起来不错)

    将 CH1 (OUT1P) 与 CH3 (OUT2P) 和 A 组合在一起 低阻抗负载 (HP) 已使用-
    会创建 可闻噪声 (但就在这对通道上, 右声道 左声道正常! )。

    在我测试 TAD5212 期间、我已经怀疑一个通道可能会产生可闻噪声。

    因此、这种双路 DAC 设置可能仅适用于线路输出或高阻抗耳机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致。

    Arash