This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:HP 输出去 POP 音功能

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592319/tlv320dac3100-hp-output-de-pop-function

器件型号: TLV320DAC3100

您好、
我们的客户面临着 HP 驱动器上电期间 HP 输出发出砰砰声的问题。
数据表中有推荐的固件代码、如下所示。
>(c) 编程耳机特定的去 POP 音设置(如果使用耳机驱动器)  
>#去 POP 音、上电= 800ms、步进时间= 4ms  
>w 30 21 4E
 
我们尝试应用此设置来获得增大 COM 电压的额外时间常数。
我们怎么不能像连接的波形那样得到这种行为。
 
 
这里有问题, 我们是否应该设置除 w 30 21 4E 以外的寄存器来获得上升时间常数?
要实现 HP 输出去爆、还有什么需要关注的吗?
 
此致、
望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochizui-San:

    星期四和星期五是我们在美国的团队的假期、请期待收到延迟的回复。 我们将在星期一上回复您。

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochizui-San:

    寄存器 33 (0x21) 是唯一会影响砰砰声并应该正常工作的寄存器、但请注意、该寄存器位于 第 1 页。 所以我认为它不适合您的原因是您更改了第 0 页中寄存器 33 (0x21) 中的值、而不是 1。

    w 30 00 01 ########## 选择第 1 页

    W 30 21 4E

    w 30 00 ###########  将页面更改回 PAGE 0

    如果情况并非如此、请告诉我、我们可以深入研究该问题。

    此致、

    Arash