This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:数据表中的详细规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592189/tpa3255-q1-detailed-spec-in-datasheet

器件型号: TPA3255-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3255TAS6424

尊敬的专家:

我们正在开发 TPA3255 的原理图、并发现了一些问题。

与自动/非自动版本相比、为什么推荐电压不同?

image.png

image.png

Vbg LDO 的电压是多少?

下表是否涵盖了器件的最大负载? image.png谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jass

    与自动/非自动版本相比、为什么推荐的电压不同?

    自动使用具有更高的测试标准、最好不要让 PVDD 高于 53.5V。

    Vbg LDO 的电压是多少?

    约为 12V

    下表涵盖了器件的最大负载?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Shadow!

    对于 Vbg、数据表中的最大电压为 4.2V、如何了解 12V?

    另一个问题是 PBTL、该输出连接在电感器之前、与 TAS6424 不同。 这两个版本的 PBTL 之间是否有任何区别? 或者我们也可以在电感器之后连接输出?

    此致、

    JASS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jass

    对于 Vbg、数据表中的最大电压为 4.2V、如何理解 12V?

    抱歉、1.2V

    这两个版本的 PBTL 之间是否有任何区别? 或者我们也可以在电感器之后连接输出?

    低 PWM 频率对于 PBTL 连接非常灵活、对于 TPA3255、前置滤波器或后置滤波器都可以。 TAS6424 仅支持后置滤波器 PBTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Shadow!