This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3180:原理图审阅

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1592704/pcmd3180-schematic-review

器件型号: PCMD3180

您好 TI 支持团队:

PCMD3180。 请查看所附的电路图。

提前感谢您。

 

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BI4000_5F00_Audio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCMD3180 连接到 i.MX93 的 SAI 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    IOVDD 需要连接到电压电源 (1.8V 或 3.3V)。

    SCL 和 SDA 应上拉至该 IOVDD 电源。

    由于器件共享 TDM 总线、因此请确保 它们分配到 不同的输出通道时隙、并且每个时隙都配置为在未使用周期内传输 Hi-Z。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garret。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Dusan。