This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:多个 TAA5212 Desgin

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593888/taa5212-multiple-taa5212-desgin

器件型号: TAA5212

您好、TI

我们正在设计 RCA 到 A2B(汽车音频总线)转换器产品。

我们要实现 TAA5125 X5. ,因为我们的产品有 10CH RCA 端口。

我们希望通过 MCU 的 I2C 接口控制所有 TAA5125。

但是、正如我看到 TAA5125 的数据表所示、只有 4 个 ADDR 设置配置。

那么如何管理控制第 5 个 TAA5125 ?

此外、是否有任何特定的 GPIO 端口来重置芯片组?

当 TAA5212 检测到模拟输入后、TAA5212 会通过 GPIO1 将中断输出到 MCU、如果我们将 GPIO1 设置为 IRQ。 是否正确?

在这种情况下、所有 IRQ 引脚(可能是五个引脚)都可以合并到一个引脚以中断到 MCU?

感谢您的支持。

BR

庆湖市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungho:

    然后如何管理控制第 5 个 TAA5125?

    正确的是、只有 4 个可用的 I2C 地址 TAA5212 。 第 5 个器件必须在 MCU 上的不同 I2C 端口上进行控制。

    此外、是否有任何特定的 GPIO 端口来重置芯片组?

    该器件上没有硬件复位引脚。 您可以通过将 0x01 写入寄存器 0x01 来执行软件复位。

    当 TAA5212 检测到模拟输入后、TAA5212 会通过 GPIO1 将中断输出到 MCU、如果我们将 GPIO1 设置为 IRQ。 正确吗?

    还必须启用 VAD 来启用该功能。 您可以在此处阅读更多信息: 如何使用 TAx511x 和 TAx521x 中的语音活动检测功能

    请记住、每个器件只能在一个通道上启用 VAD。

    在这种情况下、所有 IRQ 引脚(可能是五个引脚)都可以合并为一个引脚以中断到 MCU?

    是、这是可以实现的、但请勿直接短接引脚以避免 IOVDD 短接至 GND。  在 MCU 之前将一个串联电阻连接到每个 IRQ 引脚应该足够了。

    此致、

    Garret