This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:检查 TAD5142 的原理图

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593481/tad5142-check-the-schematic-diagram-of-tad5142

器件型号: TAD5142

 1、 根据伪差模原理更新示意图。  您能否检查 OUT1M 和 OUT2M 的连接是否正确?
2.如果
您有任何其他建议,请联系我们。TAD5142 schematic-2025-1202.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    总的来说、我觉得没关系、您可以 正确设置 32 位从模式、具有伪差分输出的 I2S(使用 MD0 到 MD6)。  

    由于处于从模式(目标模式)、因此我要在 I2S 线路中添加 22-100 Ω 串联电阻。  

    同样在伪差分模式中、输出相对于 VCM; 因此对于这两个通道、 两个通道 (OUT1M 和 OUT2M) 的 VCM 输出 也可以连接在一起。

    此致、
    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、
    串联连接到 OUT1M 和 OUT2M 的 47 μ F 电容器连接到耳机的参考接地。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Zhang , OUTM 连接到 J48 的 GND 的原理图 看起来正常。

    此致、

    Arash