This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:接收器 ASRC 频率响应

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1593489/src4392-receiver-asrc-frequency-response

部件号: SRC4392

你(们)好

我们目前在设计中使用 SRC4392、但 SRC4392 的频率响应存在问题。

SRC4392 使用以下配置

  • DIR -> ASRC -> PORTb
  • 从模式、LRClk=192kHz、BCLK = 12.288MHz、MCLK = 24.576MHz
  • 输入采样频率为 192kHz

如果我们禁用同步频率的 ASRC、则频率响应是平坦的。  

如果我们使用 ASRC、我们有以下几点:

image.png

在数据表 P5 中、数字内插滤波器纹波 最大+/–0.007dB、数字抽取滤波器纹波最大+/–0.008dB

这些数字是如何衡量的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我与验证团队进行了检查,回答是这种纹波 实际上不是 测量的 ,而是模拟的,因为这是器件内部的 ,与数字流程相关,所以他们在设计阶段对其进行仿真。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、测得的纹波会极大地降低系统性能。

    如果是仿真、在哪种配置(寄存器中的值)下可以获得相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Fred , 从我被告知的, 价值来自  在设计阶段 (原理图和模拟)的滤波器本身的仿真, 它 对 用于制造器件的过程(技术)产生应答。

    此致、

    Arash